This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:启动时问题

Guru**** 2509515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219186/ucc28742-issue-in-start-up

器件型号:UCC28742

尊敬的先生/女士:

我已经采用 UCC28742设计了25W、18V 反激式转换器。 我们在启动期间会遇到问题。 IC 在大约900ms 后关闭。

以下是所附的 CS、VDD、AUX (VS 增益为10/57)和 VDS 波形。

   

我认为所有的保护措施都在限制范围内。  

您能帮助我们解决这个问题吗? 我已经参考了故障排除文档(https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf?ts = 1681906025110&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28742)

RLC=4.7k、CCS=1nF。

如果需要任何进一步的数据、请告诉我。

谢谢。此

致、 阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    感谢您的联系! 从第一张图来看、您的 VDD 似乎正在缓慢地降至 UVLO 阈值(7.8V)以下、因此它会关闭。 VDD 下降似乎 是由于没有 从 辅助绕组电路获得电源所致。

     您的辅助绕组电路看起来是什么样子的?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!

    感谢您的大力支持。 下面是请求的电路、

      

    原理图中提到的一些电阻器和电容器值是不同的。 下面列出了这些值的确切值

    R163=47k、R170=33k、R176=4K、R177=30k、R173=4.7k、 R228= N.ot 已安装,R174=0.68欧姆,R167=1欧姆,R164=22欧姆,R160=2.2欧姆, C137= 1nF

    谢谢。此

     

    致、 阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我正在研究它、很快就会回来与您联系。 感谢您的耐心。

    此致!

    克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    二次侧绕组与辅助侧绕组的匝数比(NS/Na)可能已关闭。  您需要仔细检查一下。

    以下公式应该会有所帮助。

    (Vout+Vd)* NA/Ns >或= VDDoff+Vd

    此致、

    迈克