This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:直流/直流转换器-无法测试高负载

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213546/ucc28951-q1-dc-dc-converter---unable-to-test-high-loads

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC21530

我们正在使用 UCC28951模拟控制器设计用于5kW 系统的直流/直流转换器。  

  1. 我们从 Webench 开始、输入输入值、​​并 生成 设计原理图。
  2. 以 Webench 为参考、使用 PSPICE 设计原理图以了解实际波形。
  3. 在 PSPICE 工具中、 使用了用于控制(UCC28951)和栅极开关(UCC21530)的 TI 组件、其余组件都是理想组件。
  4. 它在高达10A 时效果良好。 但在此之后、输出电压会随着负载的增加而降低。
  5. 从随附的图像中可以了解、EA 和 Comp 值​​在达到输出电压之前会饱和、因此输出电流也会饱和。
  6. 在附加的文件中、删除了补偿反馈环路以检查输出电流。 但未注意到输出电压有改善。

请提供您的支持、以尽可能解决该问题。 该设计将成为 OBC 和低功率转换器等未来设计的基准。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您需要检查以确保 UCC28951和 UCC21530已正确偏置并能够驱动电路中的所有 FET。

    第二、您需要研究电压放大器输出、CS 和软启动引脚、以了解该设计的输出为何在10A 后下降。

    您可能达到逐周期电流限制和/或断续过流保护要求。  

    一旦您确定输出下降的原因、我们就可以从那里找出如何解决该问题。

    以下链接将带您进入应用手册、其中回顾了如何使用 UCC28951设计移相全桥。  您可以使用此应用程序审查并仔细检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O'

    感谢您的回复!

    对于次级整流、我们使用肖特基二极管而不是 MOSFET。

    请分享您的电子邮件地址、我将分享我的设计文件。

    此致、

    A·S·阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    e2e 仅用于在线支持。  如果您需要直接支持、请联系您当地的现场应用工程师。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    嗯、在我了解了压降的原因后、我会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本设计中、我使用理想的 MOSFET 和二极管进行仿真并获得了结果。 但是、当尝试导入对象库(. OLB)在 PSpice for TI 软件中,它显示诸如未配置库之类的错误。 我还附上了图像。 请尽快检查并更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将简短地与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    免费的 TI PSpice 不允许将模型导入库中。  这最像是您的问题所在。  它们拥有您可以使用的通用 FET 和二极管、可调整这些元件的寄生、从而与您正在使用的 FET 和二极管相匹配。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能提供帮助。

    此致、