Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
我正在使用配置为 PD DRP UFP USB-C 插头和 USB 2.0集线器 IC 的 TPS25750。 我一直遇到几个问题、即集线器后面的 USB 设备在电源角色交换后不会重新枚举、并且通常出现不一致的行为。
我们的设计使用 EC 在启动时加载应用程序配置捆绑包、并且我们已将 ADCINx 配置为 AlwaysEnableSink。 我们已经成功加载补丁配置、并且 在我们移除外部电源并设置电池电量耗尽标志之前、TPS25750似乎可以正常工作。
在重新应用外部电源并发送 DBFg 命令后、我通常会看到两个序列中的一个:
1.在我们的 PD 监听器中没有观察到 USB PD 通信。 我们插入的手机会重复发送供电方能力消息、但 TPS 没有响应。 拔下并重新插入 USB-C 插头后、我们看到相同的顺序。 器件报告此时仍处于应用模式。
2. TPS 将进入补丁模式。
我的问题:
1.我的理解是 TPS 除了在启动时不会进入补丁模式。 这是否表示 TPS 在 PRS 期间或之后断电或崩溃? 我们的 EC 不会断电、因此我认为可以放心地假设 TPS 具有足够的功率来保持供电。
2.是否有4CC 命令的完整列表? 我们遇到了这个发布 TPS25750:是否有办法重置 tps25750? 似乎 TPS 支持一些未在数据表或主机接口 TRM 中列出的未记录的命令。
提前感谢、
卡森