This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:长时间使用24V 电压!

Guru**** 2432990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220646/tps2420-24v-for-extended-periods

器件型号:TPS2420

您好!

我在一个设计中在12V 线路上使用 TPS2420、但由于生产错误、在产品中放置了24V PSU、而不是12V。

数据表指定了绝对 最大额定值 为25V。 根据我的理解、20-25V 之间的电压是最大额定值、超过25V 是不可行的。

在"ABS 最大额定值表"下、放置以下警告:

(第2页、中间页)

"应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的操作条件下的任何其它操作、在此并未说明。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响设备的可靠性。"

我有几个问题:

  • 24V 至关重要吗?
  • 是否有任何文档显示在20V 以上长时间使用的影响?
  • 在"延长期限"的情况下、这意味着多久的时间? -秒,小时,天,年?
  • 是否有关于器件可能受到影响的任何文档或测试?

我希望有人对我有一些意见,我的问题是可以理解的。

-Kasper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasper、

    建议最大值为20V。 因此我们可以保证器件性能高达20V。 绝对最大值为25V。 在20V 到25V 之间、我们无法保证器件会如何工作、但即时损坏的风险不存在。 超过25V 时、存在即时损坏的风险。

    TI 建议不要在24V 下使用。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    感谢您的答复。

    我不满意24V 的,但有人做了一个巨大的 f**p 和产品交付... 我现在的任务是确定我们是否可以承受风险、或者我们是否需要召回。 (在我看来、我们应该! 但这不是由我来决定的。)
    我将进行测试设置、看看我在运行较长时间时是否遇到任何问题。

    此致 Kasper