This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:输入电压缓慢下降

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220463/lm60430-q1-input-voltage-decline-slowly

器件型号:LM60430-Q1

团队成员

以下情况有什么问题?

输入24V、输出12V/3A

输入电压缓慢下降至9V

是否可将输出电压保持在8.6V 以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我已经计算并认为它可以保持在8.6V 以上。 您可以看到、在压降模式下、FSW 将降至140kHz。

    SOTOFF=(1-D)⋅T=(1-8.6V/9V)⋅(1/f)=317ns、它高于 T-OFF_MIN =70ns。 我们可以保证它是可以实现的。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 FB 引脚设为12V OUT

    输入电压降至9V 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在输入电压<输出电压时正常、在这种情况下 、我们称为压降模式、 输出电压将随输入电压而下降、直到器件关断。

    谢谢

    科林