This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:降压转换器在低温条件下出现问题

Guru**** 2379550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216588/tlv62568-issue-with-buck-converter-at-low-temperatures

器件型号:TLV62568

您好!

我正在测试 TLV62568降压转换器、遇到了低温问题。 当温度降至0度以下时、降压转换器停止工作。 但是、当我将手指放在 PCB 上(正面或背面)时、降压转换器会再次开始工作。

有人能提供一些关于可能导致此问题的原因的见解吗? 是否有办法解决此问题?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您联系我们、

    通常、TLV62568的工作结温为-40至125 °C 。 因此器件运行应该不会有任何问题。

    您能否为我提供绘制 Vin (器件输入电容器处)、Vout (器件输出电容器处)和0 °C 处 SW 节点电压的波形、 所有这些都在同一示波器中。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何更新?

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    感谢 您对此问题进行故障排除的建议。

    不幸的是、经过一些研究、这个问题有点傻。  我发现问题不在于降压转换器本身、而在于我添加到使能引脚的 UVLO 电路。 事实证明、UVLO 电路与温度相关(不应该是这样)、这导致降压转换器在低温下停止工作。

    此致、

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您的更新。

    如果您没有其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。