This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, TPS610986, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217161/tps61098-current-limit

器件型号:TPS61098

您好、团队成员:

我想知道 TPS610981和 TPS610986 芯片组中的 VBUS 输出引脚的电流限制是多少???

我表示 TPS61095/6中的负载开关导通电阻为1.2 Ω(典型值)、TPS61098/1/2/7 中50 mA 处的 LDO 压降电压为60mV (典型值)、我的问题是: 如果 VSUB 中的功耗为 uA 或几 mA 并且 LDO versión Ω 且具有高电流、建议使用负载开关 IC、那对吧???

提前感谢。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. VBUS 输出引脚200mA 中的电流限制

    2.是的,你是对的