This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:效率与输出电压间的关系

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219795/tps610986-efficiency-vs-vout

器件型号:TPS610986

您好!

在一次性医疗设备上更新设计。  由 SR44高漏极氧化银电池供电、BOL = 1.5、EOL = 1.0。  电芯并联、以降低 I2R 损耗。

两个问题。

1.有人能提供在以下条件下 TPS610986效率的信息吗: Vout = 1.8 @ 40mA、Vin = 1.0

2.在这些条件下,L 和 Cout 的理想值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率约为70%、

    推荐4.7uH 电感器和10uF 电容器