This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:无法低于指定的输入电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220339/lm5158-q1-failing-below-specified-input-voltage

器件型号:LM5158-Q1

我的稳压器工作正常我在2MHz 频率下工作时遇到温度问题、因此我决定切换到1MHz。 电感器尺寸加倍、并且选择了正确的频率设置电阻器。 这大大改善了过热情况。 但现在、一旦我超过~40V 的输入电压、我的 IC 就会发生故障。 当我在较高的频率下工作时、我不存在这个问题。 我有一个非常大的10 μ F 软启动电容器 、这也是一个可能的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用 SEPIC 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享有关故障行为的更多详细信息、例如:

    -如何失败

    -它是否尝试重新启动- SS 的波形是什么(软启动引脚)

    -它是否仅在电源在>40V 时失败,或如果您缓慢地增加电压

    -。。

     

    。 (任何其他信息可能有助于更好地了解问题) 此致、 斯特凡