This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822A:负载谐振

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220357/tpsm82822a-load-resonse

器件型号:TPSM82822A
主题中讨论的其他器件:TPS628303

大家好、

此器件的阶跃负载响应是否良好?

我会每分钟以1.2A 的步进负载重复冲击此器件、输出无法下降。

这是一个很好使用的器件还是有更好的功能?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    负载阶跃的压摆率和 VOUT 下冲/过冲限值是多少? 您可以使用产品页面上提供的 PSPICE 模型来评估此转换器的负载响应。  

    为了获得更好的负载性能、还可以考虑更新的 TPS628303分立式解决方案。 此器件带有集成电感器的模块版本将于下月提供样片。

    此致、

    瓦伦