This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:不仅不工作、LDO 器件仅工作、未生成 PWM

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218549/tps51120-is-not-working-only-ldo-part-is-only-working-pwm-is-not-being-generated

器件型号:TPS51120

e2e.ti.com/.../TPS51120.pdf

您好!

我使用 TPS51120来生成3.3V 和5V 电压、我尝试了 D-CAP 和电流检测模式、但在我的整个电路中、VREG3、VREG5和 VREF2都不工作、其他的部分都不工作。DRV 引脚甚至不会生成 PWM、 有人能告诉我哪里出了问题并帮助我解决吗?

我附上了原理图供参考。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图有点难以遵循、但要进行检查、以确保使能引脚的跳线均位于正确位置、以启用 EN1和 EN2。

    检查 EN1和 EN2电压、因为2μA 的内部上拉电流可能会被外部泄漏拉低。   

    此外、TPS51120上的所有故障均为锁存故障、因此如果该器件尝试启动但遇到故障情况、则该器件将停止且不会尝试重新启动、直到 VIN 降低到2V 以下。 当 EN 引脚首次拉至高电平时、在初始启动期间监测 LL1和 LL2网络、以在关断之前查看一些 LL1和 LL2脉冲。  如果有一些小珠,然后他们停止,部分是厕所。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    感谢您的答复。

    跳线正确放置、所有引脚均由 V5Filt 供电、用于启用。

    我捕获了 LL 的信号。这里有脉冲、然后它关闭。

    那么,你建议什么,到底是什么 错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51120检测到故障状况并关断。  由于 TPS51120具有锁存故障、因此一旦检测到故障、它就会停止开关且不会尝试重新启动。

    我怀疑它达到过电流。  CS1和 CS2引脚连接到低侧 FET 的源极、并通过电阻器上拉至 V5Filt。

    如果未安装 R3/R10、则从低侧 FET 的源极到 GND 没有路径、这可能是您在高侧 FET 关断后在开关节点上看到-2V 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我移除了电阻器 R2、R5、R9和安装的 R3、R10、但系统仍进入故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    彼得是本周的输出。 原理图过于模糊、我无法阅读。 您能将清晰的原理图发送到我的电子邮件 nancy_zhang@ti.com吗? 我会回顾一下。 我将关闭该帖子、因为我们将进行离线审核。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Nancy、您可以在这里关闭它。 我给你发了邮件。