This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:作为恒流源的最小输出电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219352/lm317-the-minimum-output-current-as-constant-current-source

器件型号:LM317

你好

我将 LM317DCYR 用作放大器+-12V 电路的恒流源、如下所示

电流为1.2/300 = 4mA、似乎没有问题。 但我读了一些 内容 、其中说最小输出电流应该大于10mA、这意味着 R 应该小于125欧姆。  

我还发现有些人使用1k 电阻来获得1.25ma、仍能正常工作。

所以...我想知道我的案例是否可以?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想这取决于您的最终应用和风险承受能力。 如果它在您的应用中工作正常、但这 不是大规模生产类型的项目、那么可能没问题。 但是、如果是大容量项目、并且此器件返回了现场故障、我们将指向数据表、提示它具有最低的10mA 负载。 所以,我对专业项目的正式建议是不这样做,但最终将由你来决定。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    感谢您的友好建议。

    当 VI-Vo=40V 时、数据表中还规定了最小负载电流为3.5mA

    我刚找到一个关于该规格的主题、

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/405442/lm317-minimum-current

    其中提到、较低的 Vi-Vo (Vi-Vo=40V 图更改为4mA)的最小电流将更小

    这是否意味着在本例中(12V)、高于~2mA 的电流应该是安全的? 不确定"推断"曲线是什么意思?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    EC 表规格表明、大多数器件仅需要3.5mA、但某些器件需要符合10mA 标准。 解读 Ron 提供的图中数据的方法是、蓝色数据点是真实的测量值、 红色数据点是相同的数据、但经过缩放、使得最坏情况数据点(VIN-VIN=40V 时 VOUT)处于10mA 所需的最小电流、以表示器件处于最坏情况规格的限值。 我认为"外推"这个词并不正确。 那么、大多数器件会按照您使用它的方式正常工作、但仍有一些器件没有满足其最小负载电流要求。 在此用例中、发生故障的器件比例可能很低、但不为零、因此我的官方建议不会改变。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我对这种方法有点困惑、 器件 这意味着、"百分比低的 器件 此用例中失败的代码"。 该器件是否意味着 LM317?

    某些 LM317可能不符合 Vin-Vout=40V 时3.5mA 规格、因此可能需要高达10mA。 我是谁?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的意思是、从统计角度来看、当考虑过程变化时、大多数器件将在较低的电流水平下满足要求。 可以将"典型"值想象为1 Σ、而最大值是4或6 Σ。 您说的是正确的。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的解释! 它对我们大有帮助