This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有4.5V-17V 输入和4A 输出电流的 TPS568215替代器件。

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS568215, TPS62136, TPS62135, TPS56C215, TPS568230, TPS565242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219179/need-alternate-for-tps568215-with-4-5v-17v-input-and-4-a-output-current

主题中讨论的其他器件:TPS568215TPS62136TPS62135TPS56C215、TPS568231、 TPS568230TPS565242

您好!

我正在寻找  TPS568215的替代 器件、它具有4.5V-17V 输入电压和4A 输出电流。  

输出电压= 3.3V   

效率和负载调节与 TPS568215相同。

PSG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PSG

    请分享您的要求背景信息吗? 如应用、项目当前阶段等。

    除了效率和负载调节外、您能否详细说明所需降压转换器的其他功能的要求?

    BTW、我已经升级了一个器件、以按照相同的要求替换 TPS562210。 则可以检查相关主题。

    (+)需要具有4A 输出电流、4.5-17V 输入电压、1.2V 输出电压的 TPS562210替代产品-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu

    感谢您的回复。  

    项目详情如下:

    应用:边缘计算设备。

    阶段:现有产品的第二次修订。 需要生成原型。  

    为了节省成本和 PCB 空间、我需要将  TPS568215替换 为4.5V-17V 输入电压和4A 输出电流。 请推荐备选.  

    供参考。  

    作为第二版 PCB 的一部分、我已经在 e2e 论坛中发布了几款稳压器的替换产品。 我将根据 e2e 论坛的回复选择合适的替换产品。  

    此致

    PSG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    又有一个更新。  此稳压器必须驱动 M2上的1TB SSD。 插槽(约8W)。 因此、请建议可用于 NVMe SSD 应用的稳压器(12V 输入和3.3V 输出用于 M2)。 连接器)。

    此致

    PSG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Zixu 的提示、我还发现 TPS62135、TPS62136的电流限制为4A。 与4A 时的 TPS568215相比、它们的效率可能较低。 我还找到了 TPS568230/TPS568231和 TPS56C215。

    如果您有任何问题、请查看这些问题并告诉我们。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!  

    我的应用是一个  边缘计算设备与1TB 的 NVMe SSD 模块(最大功率8.25W 与3.3V ).  

    4.5V 到16V 的稳压器输入,电流为5A。  您能否建议此应用程序的此类监管机构?

    您能否交叉检查 TPS565242DRLR 是否可以满足我的要求?  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps565242.pdf

    此致

    PSG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PSG4:

    让我来咨询一下适合的 TPS565242应用工程师。 他们会在一天内回复。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PSG4!

    TPS568125具有三个频率选项、您希望比较哪个频率的效率?