主题中讨论的其他器件: AM2732
您好!
我想使用 LP876242Q1EVM(BMC085A)为外部系统生成 nRESET 信号。
通过启用或禁用看门狗、可生成复位信号以触发外部系统复位。
您可以指导我如何为此目的配置看门狗吗?
谢谢。
西蒙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 LP876242Q1EVM(BMC085A)为外部系统生成 nRESET 信号。
通过启用或禁用看门狗、可生成复位信号以触发外部系统复位。
您可以指导我如何为此目的配置看门狗吗?
谢谢。
西蒙
您好、Simon、
首先它取决于所选择的看门狗模式(触发模式或问答模式),您可以在数据表的第7.3.8节中看到它。 现在、我们假设它是触发模式。 因此,在此模式下,MCU 会在预先分配的 GPIO 输入引脚(可通过 TRIG_WDOG 功能配置)上应用脉冲信号 以发送所需的看门狗触发。
从数据表的第7.3.8.1节来看、如果出现故障(这意味着看门狗未正确馈送)、PMIC 将根据以下两种条件执行操作。
1.如果 WD_FAIL_CNT (WD 故障计数器)仅大于 WD_FAIL_TH (可配置故障阈值)、
2. 如果 WD_FAIL_CNT 大于 WD_FAIL_TH + WD_RST_TH (可配置 复位阈值),则提供看门狗复位功能(配置位 WD_RST_EN=1)。
GPIO10配置、请参阅数据表中的表5-1和表7-59。
此致、
伊什蒂亚克·潘哈瓦
您好、Simon、
上面提到的描述给出了它应该是怎样的一般描述。 不过、在咨询器件专家后、您的问题的具体答案如下。
在 LP876242Q1EVM 中、如果填充的 PMIC 为 LP876242B0RQKRQ1 、其 TI_NVM_ID_0xe0且 TI_NVM_REV=0x2 (请确认我)、则 WD_ERROR 触发器 会导致热复位、并且配置为 nRSTOUT 的 GPIO10会被拉低。 在此 NVM 中、GPIO10不配置为 nRSTOUT_SoC。 因此、如果 您可以将 nRSTOUT 引脚用于可以完成的 SoC 复位。 但是、您无法通过 SPI 写入对其进行配置。
此致、
伊什蒂亚克
你好, Ishtiaque ,
是,在寄存器映射 NVM_CODE_1 (TI_NVM_ID)= 0xE0和 NVM_CODE_2 (TI_NVM_REV)= 0x00中。
然而,我有点困惑,你是什么意思我不能通过 SPI 配置它?
如上所述、我可以在为 EVM 上电后执行以下流程步骤:
步骤1:将 GPIO10配置为 nRSTOUT、GPIO10_PU_SEL =上拉、GPIO10_OUT =高电平
第2步:配置看门狗寄存器-第4页
WD_WIN1_CFG = 0x00 (80ms、我们可以生成 nRSTOUT 的短时间)
WD_WIN2_CFG = 0x00 (80ms)
WD_LONGWIN_CFG = 0x00 (80ms)
第3步: WD_EN =1然后我可以捕获 sebraw nRSTOUT 脉冲, GPIO10保持在低电平.
但这是一次配置、如果在 PMIC 重新上电并执行上述步骤的情况下、我无法获得另一个 nRSTOUT 信号。 您能帮助我解决这个问题吗?
谢谢。
西蒙
您好,Simon,
如果通过 GUI 进行配置、那么在成功为 PMIC 上电后应具有以下界面。
然后在看门狗评估窗口中、您可以将窗口1和2的设置配置为小于31ms、同时您可以在下方看到表明 nRSTOUT 为高电平的信号。 在这里、启用复位也被启用。 这里、WD 是配置的 Q&A 类型。
接下来、我将启用 WD、但不会启动序列。 您可以看到捕获的 nRSTOUT 的第一次复位、在7次复位后、nRSTOUT 变为低电平。 因此 nRSTOUT 可以配置为系统复位。
但是、我想知道您通过这种测试得到了什么。 或者换句话说、高层次了解您希望执行的操作。 您能告诉我这些信息吗、以便我能够从这个角度为您提供支持吗? 但是、执行上述步骤将回答您有关 WD 配置的查询、以将 nRSTOUT 切换为系统复位。
您好、Simon、
我不清楚您想使用 AM2732 MCU 测试什么。
如果您只想提供一个复位脉冲、那么您可以通过启用 WD 并让 WD 长窗口超时一次来处理相同的 nRST 信号。 这会切换 nRST 信号、该信号可用于向 MCU 提供复位。 在进入病房后、您可以通过在 WD 长窗口期间再次输入 WD 序列来保持 WD 序列、直到其过期。
此致、
伊什蒂亚克·潘哈瓦