This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:遵循数据表后出现意外的输出电压

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220429/tps7a94-unexpected-output-voltage-after-following-datasheet

器件型号:TPS7A94

下午好!

 

按照数据表图8-16和图8-27的两个应用示例、我无法获得预期的电压输出。 我的输入电压为5V、目标电压输出电压为4.5V。  根据表8-3、使用的 R_NR/SS I 计算值为30k 欧姆、根据该表、I_NR/SS 的值为150mA。 根据表8-1、我将 R_FB_PG (top)用作287k、将 R_FB_PG (bottom)用作12.4k、以利用100% I_CL 电流。 所有电容器均为10uF、R (top)为226k、R (bottom)为100k、R_PG 为10k (根据图8-27)。 在 VIN 上注入以下电压后、我获得以下 Vout:

 

4.3V 输入电压-- 4.163V 输出电压

4.4V 输入电压-- 4.259V 输出电压

4.5V 输入电压-- 4.357V 输出电压

4.6V 输入电压- 4.456V 输出电压

4.7V 输入电压-- 4.505V 输出电压

4.8V 输入电压-- 4.5V24V 输出电压

4.9V 输入电压-- 4.617V 输出电压

5.0V 输入电压-- 4.714V 输出电压

5.1V 输入电压- 4.7V 输出电压(不稳定-正负0.5V 变化)

 

VOUT 似乎受 Vin 的影响、但我没有看到确切的相关性来控制基于 Vin 的方程 VOUT = INR/SS (NOM)×RNR/SS、主要是电流。 感谢任何帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这可能是由于您的 FB_PG 设置所致。 在您为  R_FB_PG (顶部)和 R_FB_PG (底部)选择的值下、PG 阈值设置为107%VBUS VOUT; PG 阈值需要小于100%A VOUT、因为此器件的 PG 阈值也是用于从2mA 快速启动转换到150uA 基准电流的点。 您使用的电阻器值是针对 VOUT = 5.1V、因此它们在 VOUT = 4.5V 的情况下不完全起作用。 您需要使用可编程电流限值与输出电压之间的关系表中的公式来正确确定电阻器的大小。 这样可以解决您的问题。

    此致、

    尼克