This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:CTR1//MR 引脚的内部规格

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217359/tps38-q1-internal-specification-for-ctr1-mr-pin

器件型号:TPS38-Q1

您是否想知道 CTRx//MR 引脚的内部灌电流和上拉电阻值?

(上拉电阻值1000kΩ TYP 是否正确?)

我想知道内部 FET 所需的灌电流在  CTRx//MR 引脚上设置为低电平

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我目前正在调查您的问题。 我将在24小时内向您提供最新信息。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    感谢您的回复。

    我明白了、我期待您的最新动态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    CTR 引脚的内部电阻为1000kΩ。

    只是为了澄清一下、您是将此引脚用于其 MR 功能吗? 是否也要使用 CTR 功能?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    在此用例中、是手动复位 功能。

    MR 和 CTR 是否具有不同的特性?

    如果是、您会告诉我这两种情况吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    明天我会向您提供最新的咨询信息。 我目前正在等待设计、以处理您的问询。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我了解您的情况、期待您的最新动态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    感谢您的耐心、根据我们的设计团队的调查结果、对于 CTR 和 MR 功能、内部 FET 的下拉电流约为250uA。

    杰西