Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好、TI 专家
在某个客户公司查看 BQ28Z610-R1时、他们希望通过 BQ Studio 了解该内容、但在选择电池模型时、没有要使用的电池的化学成分 ID。
单元格信息如下。
-手机名称: 476291PU
-细胞容量: 4870mA
-细胞制造商: Veken
我是否需要申请新的化合物 ID 注册?
您能告诉我怎么做吗?
请检查。 谢谢你。