This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:除"OCP3 threshold"之外是否有任何其他条件可以进入 OCP3操作?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216116/ucc256403-are-there-any-conditions-other-than-ocp3-threshold-to-enter-ocp3-operation

器件型号:UCC256403

图1显示了 OCP3工作波形。 图2显示 OCP3不工作。

ISNS 引脚(CH2)、如图 1的平均值为每周期0.403V、因此对应于"OCP3阈值最小值0.40V"。

图2也是0.449V、因此它应对应于"OCP3阈值最小值0.40V"。 但是、图2未显示 OCP3操作。

此外、还实现了从另一个电路中拉出 FB 端子的操作。

图1

图2

CH1:输出电压 CH2:ISNS 引脚电压 ch3:HO 引脚电压 CH4:输出电流

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经与其他电路板进行了验证。 该控制器的 OCP 故障检测没有问题。

    根据数据表、OCP3阈值可在0.4至0.46V 之间。  

    那么、您能否进一步增加电流并看到 OCP3触发。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    很抱歉我没有解释。

    为什么图2不是 OCP3?

    由于图2中的 ISNS 电压高于图1中的电压、因此我们假设该电压应为 OCP3。

    谢谢你。

    鸟栖市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、 根据数据表、OCP3阈值可在0.4至0.46V 之间任意选择。

    您能否再进一步增大输出电流、看看 OCP3正在被触发?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我曾尝试将输出电流增加10A、但 OCP3不起作用。
    图3显示了波形。

    图3


    与图2相比、CH2的 ISNS 电压也有所增加。
    谢谢你。

    鸟栖市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够进一步增加 RISNS 值。 看看这是否能改善情况。 此外、您能否告诉我如何根据实际 ISNS 信号测量 OCP3值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    目前不能改变 RISNS 的值。

    OVC3的值通过示波器的测量功能来测量 ISNS 上的电荷量。
    要测量的范围是高侧开启且为正的区域。
    通过将电荷量除以一个周期的时间、可以获得一个周期的平均值。
    请告诉我是否有其他测量方法。

    谢谢你。

    鸟栖市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Manikanta:

    我可以要求您对 •德州仪器的 UCC256301LLC 控制器 SOIC16器件的一些样片进行 FA 分析。

    提前感谢

    Br、

    米卡伊洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhailo:

    这些问题与 UCC256有关 403 。 为什么要发送 UCC256 301 进行 FA 分析? 您能向我解释更多吗?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    测量方法正确。 我会假设可能存在测量误差(因为实际信号上有很多开关噪声、而且由于涉及延迟、实际的导通和关断很难确定平均值)、因为我们要考虑非常严格的容差。 如前所述、我们已在多个测试平台上验证了该 OCP 保护。 如果可能、尝试增加电阻值、仅为了验证功能。 请告诉我你的想法。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    明白了。 目前 RISNS 的电阻值为47Ω、应增加多少?

    关于"OCP3阈值"检测、是否通过 ISNS 波形正极的平均值检测到?

    或者您是否也包含负极侧?  

                          图4

    在图4中、ch2是 ISNS 电压、ch3是 HO。

    黄色填充范围是正极侧、红色填充范围是负极侧。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用设计计算器找出此 RISNS 值。

    若要查找 ISNS 信号的平均值、您需要考虑 HO 导通期间的正极和负极。

    此致

    马尼坎塔