This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:负载调节和线路调节

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218984/tpsm82903-load-regulation-and-line-regulation

器件型号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件:TPSM5D1806

大家好、团队

  数据表第6页提供了有关输出电压调节(VO_Reg)和反馈电压调节(VFB_Reg)精度的说明。

该精度是否 包括负载调节和线路调节?

如果不是、您能给我讲一讲 负载调节和线路调节吗?

此致、

早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,早川!

    它并不完全等于负载调节。

    您的输入电压、输出电压和输出电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunai!

    我的条件在下面。

    #1

    输出电压= 1.1V、输入电压= 4.5~15V、 输出电流= 0~3A

    2号

    输出电压= 1.25V、 输入电压= 4.5~15V、输出电流= 0~3A

    #3

    输出电压= 2.5V、输入电压= 4.5~15V、输出电流= 0~3A

    #4

    输出电压= 3.3V、 输入电压= 4.5~15V、输出电流= 0~3A

    此致、

    早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格中不包含 YEP 负载和线路调节。 线路和负载调节将取决于您选择的元件和布局、因此建议检查计划使用的定制电路板上的输出电压精度。 如果还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢。

    阿莫德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

     TPSM5D1806等其他产品具有数据表中规定的负载调节和线路调节功能。

    为什么未指定此产品?

    谢谢。

    早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我不是完全确定为什么没有包括更多的 VOUT 点、例如3.3V 和2.5V。 但是、图8-25、图8-59和图8-60确实涵盖了1.2V、1.8V 和5.5V 等某些条件。

    谢谢。

    阿莫德