This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:如何将太阳能电池板正确连接到 INA260以测量太阳能电池板上的污染情况?

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA228, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219968/ina260-how-do-you-correctly-connect-a-solar-panel-to-ina260-for-measuring-soiling-on-solar-panels

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA228INA238

大家好、我目前正在制作一个原型、用于估算太阳能电池板上因污染而产生的损耗。 但是、我对如何正确地将太阳能板连接到 INA260以测量 ISC、使我能够获得精确可靠的测量值感到困惑。 请参阅随附的图像、并为我提供有关针对此项目的正确连接的指导、因为我不确定是否应该使用外部分流电阻器进行此测量。

我要使用的面板是30W 的面板、ISC 为1.83A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismael:

    选项1是测量 ISC 的最佳选择。

    然而、测量这种方式时需要考虑一些注意事项。  

    1) 1)由于输入在此配置中是浮动的、因此输入可能需要更长的时间才能稳定到稳定的值。

    您可能需要尝试将负输入引脚接地到 DUT 接地、并查看测量在此配置下与输入悬空时的行为。 然后在 ISC 测试完成后、从输入引脚断开 DUT 接地。  

    2) INA260的总分流电阻为集成分流电阻(2m Ω)和封装电阻(根据数据表、通常为~4.5Ohm)。 然而、每个器件的封装电阻会有所不同。 由于您在没有额外负载电阻的情况下测量短路、因此这种电阻变化可能会是个问题。

    要增加此容差、您可以考虑使用 INA228/INA238等非集成式分流电流传感器。 这样、系统电流只流经您选择的分流电阻器、而不流经 INA 封装。  

    切拉