This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:使用级联双充电器时的输入电流限制问题

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220340/bq25892-input-current-limit-question-when-using-cascade-dual-charger

器件型号:BQ25892

您好、先生/女士:

我们遵循 TIDUC92的文档编号来执行一些应用电路。

在以下条件下、我们发现主充电器无法通过 ILMIT 寄存器限制输入电流。

测试条件:

VBUS 输入电压为9V、主充电器设置 ILMIT 寄存器的0.1、设置 ILMIT 电阻的3.25A。

从充电器设置禁用输入电流限制、仅将充电电流设置为2A、BAT 电压约为4.1V

在上述状态下、我们发现输入电流约为1A、它无法通过主充电器 ILIMIT 寄存器设置进行限制。

这与  TIDUC92的第2.3章不同。

请告诉我们原因吗?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    主充电器(本例中为 BQ25892)无法限制 Q1两端的电流。 该 FET 可以完全打开或关闭。 因此、当您将 ILIM 寄存器设置为0.1A 时、BQ25892将处于 IINDPM 状态、并将充电电流降低为0A、以尝试降低电流消耗、但该器件无法直接限制通过 PMID 消耗的次级充电器的电流。

    对于此应用电路、建议您在辅助充电器和主充电器上设置 ILIM、以避免输入适配器过载。  

    此致、

    加勒特