This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:充电期间重复开/关

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217904/bq25618e-on-off-is-repeated-during-charging

器件型号:BQ25618E

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的一位同事在下面的线程中问了一个问题。
自从我接管了该案例之后、我将继续在该主题中提出问题。
在下面的主题中,我的客户确认是把 REG01[3]更改为111还是000改变了行为。
结果如下。

REG01[3]至111
当电池电压大约为3.8V 时、充电电流会周期性地反复接通/关断。
REG01[3:1]至000
当电池电压大约为2.7V 时、充电电流会周期性地打开/关闭重复。
REG01[3]至101
当电池电压大约为3.6V 时、充电电流会周期性地打开/关闭重复。

似乎与 SYS_MIN 设置相关。
是否有办法消除充电电流的变化?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216423/bq25618e-on-off-is-repeated-in-the-middle-of-charging

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有几天了、但还可以回答吗?
    我还有一个来自客户的问题。
    在 BQ25618EVM 中、在没有 I2C 设置和电池连接的情况下测量 SYS 输出波形。
    当 VIN (VBUS)少于4.5V 时、SYS 输出停止。
    在 SYS 上有负载或无负载时相同。
    VBUS 无法从4V 输出到13.5V?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VBAT 达到 VSYSMIN 之前、BATFET 在 LDO 模式下工作;在 VBAT 达到 VSYSMIN 之后、BATEFT 将在完全开启模式下工作。 因此、BATFET 会围绕 VSYSMIN 在 LDO 模式和完全开启模式之间转换。 更多信息、请参阅以下 e2e。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933431/bq25606-pulsed-ichg

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我确认了过去 E2E 的内容。
    建议将10uF 连接到 BAT 引脚、但我应该增加该电容器的容量吗?
    电容容量是否有上限?
    此外、您能否评论一下关于在向 VBUS 施加4.5V 电压时 SYS 输出停止的其他问题?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.电池本身是 大容量电容。 BAT 引脚上的电容小幅增加很难帮助。

    2.充电器本质上是一个 DC-DC 的降压转换器 它要求输入电压高于输出电压、为正常运行提供一定的余量。 在某些条件下、器件可能会进入 SLEEP 模式或 HIZ 模式。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.4设备功能模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我理解答案1。
    关于答案2、我要改变这个问题。
    如果未连接电池、此设备将在哪种模式下工作?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我在下面关于2)的评论

    在 BQ25618EVM 中、在没有 I2C 设置和电池连接的情况下测量 SYS 输出波形。
    然后、当 VIN (VBUS)小于4.5V 时、SYS 输出停止。[/报价]

    SYS 输出可能会在您的测试中停止、因为 VBUS 降至 VINDPM 阈值以下。 阈值默认设置为4.5V。 如果使用 I2C 寄存器设置将阈值降低到最小值3.9V、则可以将器件运行到允许的最小 VBUS 输入4V。  

    如果电池未连接,此设备在什么模式下工作?

    在未连接电池的情况下、器件会将 SYS 引脚电压调节为比 VSYS MIN 设置(默认值为3.5V)高约180mV。 请参阅我在下面链接的常见问题解答、了解有关未连接电池时器件运行的其他信息。  

    常见问题解答:为什么连接到 STAT 引脚的 LED 会闪烁、而未连接电池时系统电压不稳定?

    此致、

    加勒特

    [/quote]