This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:轻负载下的零占空比问题

Guru**** 2770205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218672/lm5036-zero-duty-issue-in-light-load

器件型号:LM5036

团队成员

客户在500W 电源模块中使用 LM5036、在中使用18~36VDC、但我们在空载关闭时发现了问题。

黄色表示 VOUT、粉色表示 SR、绿色表示 SSSR。

假设这是由于零占空比操作所致、在空载时、您可以看到 SSSR 被钳位至零。 当 VIN 下降时、VOUT 也开始下降、这带来了更高的占空比、然后 SSSR 开始充电。 它可能导致反向电流、因此您可以看到 VOUT 快速下降。 在最后一个占空比增加时、使 VOUT 短暂增加。  

我们向客户确认、电路板非常紧凑、很难添加 COUT、现在 Cout 为100uF。 您对此问题有任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 Vin 波形和 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    VIN 为橙色、表示熔断:

    这就是 UVLO 的要点、您对此有什么一般性建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    另一个奇怪的问题是、为什么我们的 EVM 在0A 负载下具有如此大的占空比?

    在客户的设计中、占空比几乎为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到输入电压下降然后上升是很有趣的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaofeng、

    我想该波形是在稳定状态下获取的。 电感器电流是连续的、SR 占空比与初级侧占空比是互补的。

    在客户设计中、我认为电感器电流是不连续的、从而使占空比更小。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UVLO 之后、SSSR 电压应始终保持低电平。 从前面的波形可以看出、SSSR 是 第一个零电压、然后 上升。  这是异常的。 在 UVLO 之后、SR 也应关断、但 SR 仍具有脉冲。 此器件可能已损坏、能否试用新器件?