This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:输出脉冲大于输入

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219620/ucc27211a-output-pulse-is-larger-than-input

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:UCC27211

大家好、

 输入脉冲为60ns、但输出为~100ns。 请参见下面的波形。 中间是正常波形、底部是异常波形。 两者都具有60ns 的输入脉冲。  

我们还发现、当 Vdc 较高时、例如高于60V、很容易重现该问题。  

CH1:MOSFET VDS、CH2:MOSFET VGS、CH4:UCC27211的输入

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您与我们取得联系并提供了波形!

    当我继续与团队一起对此进行调查时、您能否分享在示波器的通道3上捕获到的波形?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的答复。  

    CH3是 UCC27211驱动的低侧 FET 的 VDS。  

    CH1是 UCC27211驱动的 HS 侧 FET 的 VDS

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您的更新。 我已离线跟进此问题。

    此致!

    亚历克斯·韦弗