This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:接地

Guru**** 2518900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215798/tps23753a-grounding

器件型号:TPS23753A

我正在研究一个基于 TPS23753A 的设计。  我的设计不会具有接地接地连接。 在 LAN 变压器的初级侧的什么位置参考 Bob Smith 终端?  添加到 TPS23753A 引脚6 (RTN)路径?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    不建议 将 Bob Smith 终端设置为参考 RTN。

    您可以 设置 Bob Smith 端接、 如果可能、请参阅机箱 GND。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有接地或机箱 GND。  这是 TPS23753A 工作的隔离区(ISO GND)、然后是 TPS23753A 变压器另一侧的本地 GND。  那么、在这种情况下、我将在何处连接建议的位于以太网/LAN 变压器初级侧的 Bob Smith 终端?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在这种情况下、您可以考虑将 Bob Smith 终端的 GND 保留为专用接地。 在 PCB 布局中放置一个多边形以短接所有这些  Bob Smith 终端的 GND。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的响应、我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂