This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:布局审查

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220140/tps543a26-layout-review

器件型号:TPS543A26

大家好、

我们在  布局电路板文件中使用 TPS543A26RYS Switcher 部分。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

第2、4、9和11层是地线、

R189未安装。

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teja,

    在 C127/R161和 VCC_AFE_0V9网络之间放置一个10 Ω 电阻器。   因此可以测试环路的频率响应。  

    与 R157相比、R161是一款更大的封装、您可以在 R157上使用相同的尺寸吗?  

     用覆铜将引脚16和引脚17连接到顶层的引脚5和引脚8