This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24105:为什么电池充电器的输出电压和电流在充电终止前显示多个脉冲?

Guru**** 2579715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24115, BQ24171, BQ24105, BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件:bq24115BQ24171、、 BQ24125、BQ24172

BQ24171、BQ24172、BQ24105、BQ24115、BQ24125电池连接的方框图如下所示:

流经电阻和阻抗的充电电流(以红色显示并归类为 RTOTAL)会引起不利的压降、从而增加电池包电芯的电压。 当充电器感测点 Rtop 上的电压达到 VBATREG 时、充电器进入恒压(CV)模式。  充电电流开始逐渐降低终止电流 ITERM。  应在尽可能靠近电池连接器的位置连接电压检测点、如绿色所示、以消除 PCB 布线电阻的影响、从而缩短收尾时间。   

  下图中、该问题经过简化、仅显示最终终端之前的3个脉冲

其中 VBATREG 是充电器的电池稳压电压、VRCH 是充电周期开始所需的电池电压降、而 ITERM 是终止电流设置。

BQ24171、BQ24172、BQ24105、BQ24115和 BQ24125的 VRCH 阈值为50mV x (1+RtoP/RBOTTOM)。  如果 ITERM x RTOTAL>VRCH、充电器会反复终止、进入再充电状态并终止、直到电池单元最终充电至足够高的值。  这种类型的脉冲充电对于电池或充电器而言通常不是问题。  但是、它可以消除。 如果无法减小 RTOTAL、则下一个选项是减小终止电流。  对于 BQ24105、BQ24115和 BQ24125、ISET2电阻器设置预充电和终止电流。 对于 BQ24171和 BQ24172、ITERM 是 ISET 引脚电阻器设置的充电电流百分比。 因此、一个源极接地且串联电阻与底部 ISET 并联的 NFET 是减少充电和终止电流的选项。  NFET 的栅极可由一个检测电池电压的分压器驱动。