This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM2105:半桥栅极驱动器最小电流计算器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220404/faq-lm2105-half-bridge-gate-driver-minimum-current-calculator

器件型号:LM2105

您好!

我想随附一个文件、以帮助计算半桥栅极驱动器所需的最小驱动电流:

e2e.ti.com/.../Half-Bridge-Minimum-Drive-Current-Calculator.xlsx

该文件允许用户输入其电路参数和数据表值、以确定必要的驱动电流。  最小驱动电流可用于帮助评估应用可接受的半桥栅极驱动器。

例如、假设一个同步降压转换器设计使用12V 电源运行。 我想施加5V 的栅极电压输出、因此我将输入5V 作为我的所需 Vgs。  CSD87588N 是一款针对同步降压操作进行了优化的集成式 MOSFET 解决方案。 数据表的电气特性部分将为特定 Vgs 提供最大 Qg 额定值、但大多数数据表还应包括 Vgs 和 Qg 曲线:

 

使用这些曲线、我可以估算 Vgs = 5V 时 Qg 为~15nC、但我将假设最坏情况下最大 Qg 为20nC 来留出一定的裕度。 高侧和低侧驱动器都将仅驱动一个 FET、因此 Qg 总温度等于20nC。 最后、我们可以查看 LM2105的数据表 、查找典型的上升/下降时间:

根据这些信息、我将计划使用30ns 的上升/下降时间。 输入所有电路信息后、我们现在可以计算系统所需的最小平均驱动电流:

如您所见、最小驱动电流完全在 LM2105的规格范围内(0.5A/0.8A)。  请使用此计算器帮助确定您的应用所需的最小驱动电流!

此致!

亚历克斯·韦弗