This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:布局审查

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220151/lm5146-layout-review

器件型号:LM5146

大家好、

我们在  布局电路板文件中使用了 LM5146RGYR 开关部件。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

电流传感器及其分立式元件位于

第2、4、9和11层为接地端。

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    这里是我的反馈:

    PG 使用 VOUT 和 VCC、似乎有两种不同的上拉电阻。

    将 HO 和 LO 以及 SW 布线厚度增加到20mil。 此外、HO 和 SW 最好连在一起、紧密耦合。

    我认为您不需要在 VIN 上使用铁氧体磁珠、磁珠通常适用于 MHz 级噪声、此 IC 应该需要高频滤波。 只需将 VIN 电容器靠近引脚放置、就足够了。

    无需电阻器即可将 AGND 连接到 PGND、网带应将其作为 PCB 中的铜连接。 请参阅数据表中的图11-2、以及 LM5146-Q1-EVM12V 布局设计。

    其他一切看起来都很好、

    -奥兰多