This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:250mA 的功率限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2662, TPS2660, TPS2596, TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219728/tps2521-power-limit-of-250ma

器件型号:TPS2521
主题中讨论的其他器件:TPS2596、TPS25961、 、TPS2662、TPS2660

您好、可以进入250mA 的电流限制(ILIM)吗? 您对此有什么建议吗? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    请查看 TPS25961 (新发布)、TPS2596。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2521提供完全反向电流保护、与使能状态无关。

    他们能否使250mA 与 TPS2521搭配使用? 如果不是过高、它们还可以接受容差增加、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    250mA 将是一个问题。 我们无法保证250mA 的精度规格。   

    我们的40V 产品系列提供可实现低电流限制的 TPS2660、TPS2662器件、如250mA。 请查看一下。

    此致

    G·库纳尔