主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TPS55288
我公司提供一个 USB-C 充电端口、用于在使用 TPS25740B USB Type-C PD 源控制器的飞机上。
我们正在尝试设计一种能够通过 USB-C 连接的直角适配器、同时在不使用时点亮 LED。
我在"传统模式"下对 TPS25740B 进行了实验、只需在其中一条 CC 线路上连接一个5.6k Ω 电阻器接地、有效地强制 TPS25740B 在 VBUS 引脚上提供默认的5V 电压、从而照亮 LED。
在此模式下、我还连接了 PassMark PM125可编程 USB 负载。 我发现、增加5.6k 欧姆电阻似乎并不会妨碍 TPS25740B 与可编程负载通信或接收电压变化请求的能力。
不过、我们希望确保这能够起作用。 您能否提供任何文件或保证、说明以这种方式操作 TPS25740B 长期可靠且不会干扰外部器件的充电? 如果我们要实施这个解决方案,我们必须有一些文件形式的明确证据。
欢迎提供与本专题有关的任何资源。 谢谢你。