This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:布局审查

Guru**** 2539270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220119/tps7a92-layout-review

器件型号:TPS7A92

大家好、

我们  布局电路板文件中使用了 TPS7A9201 LDO。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

第2、4、9和11层是地线、

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja:

    我查看了原理图和布局。 就原理图而言、我只有关于 R257的注释、一侧连接到了 PG_VCC_AFE_1V8、但在原理图的其他任何位置似乎都找不到该网。 在布局上、R257已填充、一端没有连接、可能需要将其标记为未填充。

    对于布局、引脚连接看起来良好。 不过、将所有电路元件与 LDO 放在同一侧是通用指南。 我建议将 C576作为 IC 更改为顶部、并尽可能靠近引脚8放置。  

    此致!

    T·尤尼泽