This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:轻负载恶劣可闻噪声

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220312/ucc28781-light-load-harsh-audible-noise

器件型号:UCC28781
主题中讨论的其他器件: ATL431

您好、TI!

两个输出端的负载都在5k 时、会发出刺耳的吱吱声、有时甚至会发出嘶嘶声、这似乎取决于输入电压。 在大约52Vin 之前、这是令人愉悦的可闻噪声、但随着 Vin 升高、它开始越来越明显、有时会下降并进入安静模式。 声音越粗、Vout 就越低。

直到 I LOAD 在稳压输出上低于80R 时、电流似乎没有改善。 加载哪个输出似乎没有关系。 在满负载时 、它是完全静音的。

如何解决此问题? RDM 应该是150k,但我有100k,因为它有助于延长输入电压。 否则 Vin 会提前下降、但我需要80Vin 左右的支持。

在用例中、非稳压(0.18A)输出将以100+mA 的电流持续加载、而稳压(0.85A)输出将使负载从5kR 变为最大值、如果稳压输出改为0.18A、由于其有源负载、是否会降低可闻恶劣噪声?  

所有铁氧体磁珠占位器均改为跳线。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    抱歉、轻负载时的可闻噪声。  ~它是可闻且每个输出上只有1 μ V 5mA、这表示 运行模式为 SBP (1或2)。  (LPM 运行为~25kHz。)  但噪声的动态性质表明 FB 电流不稳定、而是由于某种未知原因发生变化。

    关于 RDM 值,我不明白这种描述"否则 Vin 开始提前下降,但我需要大约80Vin 的支持。"  据我所知、Vin 处于外部控制之下、不受 UCC28781操作的约束。  但我认为无论如何不适用于可闻噪声问题。  

    再回到这个问题:我不知道从850mA 输出到180mA 输出的调节是否会解决噪声问题、但您可以尝试一下、看看会发生什么情况。  
    确保在 ATL431器件上从 GND2更改为 GND1。  

    在查看原理图的那一部分时、我看到 ATL431由 VOUT_A 偏置、但在两个输出中的任何一个都找不到该信号名称。  
    我看到的  是 VOUT、VOUT_F 和 VOUT。   VOUT_A 如何连接到850mA 输出端?  
    (顺便说一下、我假设 L5的符号是原理图占位符、且实际使用的器件额定值更高。)  
      
    我建议找出产生噪声的组件。  是什么?  会怎么样?  陶瓷电容器?  其中不止一个?  通常样品原型磁性元件是无光漆的,可以很容易地振动,而光漆磁性元件是安静的(即),因为光漆可以抑制振动。  由于压电效应、MLCC 电容器也会产生噪声。  要让这些人安静下来是很困难的。  

    稳定的纯音是一件事,而剧烈的吱吱声,嗡嗡声,嘶嘶声等是另一件事。  稳定的音调表明运行也很稳定、而 fSW (突发)只不过是激发机械共振。  恶劣的噪声表明 fSW 正在四处移动并且不稳定、这意味着 IFB 也不稳定。  
    请在噪声条件下检查 ATL431部分周围的信号。  监控它们如何随负载和线路变化而变化。   
    可能有些反馈补偿元件值需要调整。  

    此致、
    乌尔里希