This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TJ

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220007/tusb542-tj

器件型号:TUSB542

您好!

根据数据表、Tj 的温度范围为65-150C。
器件的温度范围是-40到85C、所以我想是个拼写错误。

请告诉我正确的值。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -40至85C 为空气温度。 这一点与 Tj 不同。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    这是一个拼写错误。 Tj 和 Tstg 的最高温度将被交换。 最低结温接近最低环境温度。 请参阅应用手册以了解结温。 (《半导体和 IC 封装热指标》- SPRA953C)

    此致!

    约什