This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:阴极饱和电压规格?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220187/atl431li-cathode-saturation-voltage-specification

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他器件:ATL431

您好!

将 ATL431用作比较器时、阴极电压是否具有最小和最大电平?

数据表仅指出电压约为2V (数据表部分:11.2.1.2.2输出电压和逻辑输入电平)、但此信息不足以创建可靠的设计。

您能否提供基准引脚过驱动时阴极的最小和最大电压?

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom  

    ATL431可在 VOH 条件下的阴极引脚上支持最大36伏的电压。  

    对于 VOL 条件、电压将在2V 左右达到饱和。  

     有关比较器模式的详细设计、请参阅应用手册 SNVAA58。  

    此致

    Trailokya