This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:反馈电阻计算

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, TIDA-050027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220012/tlv759p-feedback-resistors-calculation

器件型号:TLV759P
主题中讨论的其他器件: TIDA-050027

您好!

TLV759P 的数据表包含用于计算器件反馈电阻的公式、如下所示。

参考 TIDA-050027参考设计电路图、使用 TLV759P、如下所示。

在数据表中应用上述公式、输出电压为0.66V。 用户应遵循哪个设计指南?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    感谢您与我们联系并与我们分享这些信息。  

    正确、FB 网络提供0.66V 电源轨。  

    DS 中显示的公式是正确的。 对于3.3V 电源轨、R1的电阻应为500k Ω、R2的电阻应为100k Ω、甚至是50k Ω 和10k Ω。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔