This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218505/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

尊敬的先生:  

   我想为橙子18650锂离子电池组 6芯,22.2v,3c,1038,c,充电通过使用  BQ24650为1A 充电电流,我正在使用所有电阻器电容器组件,而不是000mA Si7288。 当电池充满电至稳定电压时、如果连接或断开电池完全充电、则 会烧写 BQ24650 IC、并且低侧 MOSFET 或高侧 MOSFET (我的应用电路中使用的 IRF7470)也会损坏。 要为22.2伏电池充电并避免损坏充电 IC,建议使用22.2伏电池充电电路的部件。

   

以及 Q3、CE BAR 低电平有效信号在典型应用中的功能是什么。

我已根据电池充电22.2电压调整了 MPPT,电池稳压电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一个原理图来全面评估您的设置。 此外、这是否仅在拔下或插入电池时才会发生(否则您是否能够正常运行)? 您可能需要使用电路来防止热插拔电池产生浪涌电流。

    Q3用于通过将 MPPSET 拉至 GND 来禁用充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上评估设置原理图。  
    将高达(21.V)的电池完全充电至电池组点时、为 IC 和 MOSFET 充电会损坏。
    3.第二天我已经放电了9伏的电池,并更换了新的车载充电 IC。
    再次开始充电、充电电流为1安培时、在7小时内充电至21.8伏。 现在、电路上的电源和电池已断开。
    5.第二天,电池(检查电压为21.8),连接到充电电路(电源未连接),电路板突然出现大火花,发现充电 IC 又损坏,MOSFET 也损坏。

    哪种电路可能需要防止热插拔电池涌入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来没有问题。

    但有一件事。 MPPSET 电压为22V、最大充电电压为23.1V。当充电器开始崩溃时、它会将其拉至接近充电的电池电压(达到22V 的 MPPSET)以下、从而停止充电。 由于这是降压转换器、输入电压必须始终大于输出电压。

    插入电池时、请捕获 SRN 电压。 我怀疑热插拔导致振铃超过 SRN 和/或更多引脚的建议额定值。 如果这是问题所在、则需要减轻浪涌电流以及热插拔电池引起的瞬态。 请参阅以下建议:

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

     此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我已将 MPPT 电压设置为23.8v (高于 电池电 压调节电压23.1v)、通过将 R103更改为510K、这里 由于部件不可用、我们无法将电池电压调节精确设置为22.2、 现在我将为电池23.1v 充电(根据电池规格、电池充电电压最高可达25V)。  

    在开始热插拔之前、我想讨论 MOSFET、在原理图中、我将使用 MOSFET Q100、Q101是 IRF7470、它具有较低的栅源电压、即+/-12V、根据 德州应用电路、 Si7288的栅源电压为+/-20V。  是否会影响 MOSFET 的损坏?

    3更新了 MPPT 23.8v 的原理图

    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想确认一些东西。 太阳能电池板的实际 MPPT 电压是否为23.8V? 您需要设计 MPPSET 引脚、使其与电池板的 MPPT 电压相匹配。 否则、不会将太阳能转换为最高效率。

    验证了 MPPT 电压为23.87V。

    您的新 MPPT 电压和电池电压运行时非常接近睡眠阈值。 我建议在最大电池电压和 MPPT 电压之间留出更大的裕度。

    IC 专为6V 的栅极驱动电压而设计、因此+/- 12V 与+/- 20V 应该没有问题。 但是、请根据您的应用进行测试。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    1.要给电池充电、我用的是直流28V 外部电源而不是太阳能电池板、那么直流28V 外部电源应该是什么 MPPT。
    2.感谢您解决与 MOSFET 相关的采石场问题。
    3.现在我朝热插拔方向移动。

    根据德州仪器产品说明书、连接最大输出电容 Cmax 很重要、如下图所示。  

    如果很重要、那么电容值应该是多少。 电 瓶电压 调节电压23.1v?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果使用外部电源、只需确保电源电压始终高于 MPPSET 设置。 请将输入电压控制为28V 是建议的最大输入电压。

    4.根据本示例中的公式9和10、您要求输出电容小于2000uF。 实际上、在表1中、对于1A 的充电电流、我们建议使用10uF 的电容。 我们不建议如公式所示连接最大电容、因为这会使您进入当没有电池时检测到电池的模式。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔