请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5168 此致、
我正在原型中使用这款直流/直流转换器、但遇到的输入电流是10mA。 请参阅我们的设置原理图:

输入电压= 84V、输出电压16、1V、开关频率设置为866kHz。
线圈计算:

如果我查看数据表中的示例、它们会引用以下内容:

测量 I 测量10mA Vinput (这不正常)和16、5V 的 Vout (这没问题)时。 我正在使用此线圈: ASPI-8040S-121M-T
我缺少什么吗? 是什么导致了这种高消耗量?
此致、
1月