This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:增加负载后的 Vout 压降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219679/lm5012-vout-drop-after-increasing-the-load

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013

嗨、团队,

我的客户设计了一个 Vin=48V、Vo=24V、Io=2.5A 的电路。 Vo 在空载时保持正常24V。

但在将负载增加到2A 时、Vo 将降至18V。 下面是 LM5012 @ 2A 中的 SW 示波器。

将 LM5012更改为 LM5013时、在将负载增加到2A 时、Vo 将略高于24V。

您能帮助解释可能的原因吗、您对 LM5012的下降有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 对于提供的示波器捕获、Vin 电压是多少?

    此外、请提供一个示意图供我审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    u 可以按如下所示检查 SCH。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey Vin 电压是多少?

    查看设计、此设计可正常运行的最小电压约为45V。

    我建议他们将 R107更改为250k Ω、以便为其设计留出更多裕度、并查看行为是否发生变化。 如果他们有可用的布局、我还可以审查他们的布局。