请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012 主题中讨论的其他器件: LM5013
嗨、团队,
我的客户设计了一个 Vin=48V、Vo=24V、Io=2.5A 的电路。 Vo 在空载时保持正常24V。
但在将负载增加到2A 时、Vo 将降至18V。 下面是 LM5012 @ 2A 中的 SW 示波器。
将 LM5012更改为 LM5013时、在将负载增加到2A 时、Vo 将略高于24V。
您能帮助解释可能的原因吗、您对 LM5012的下降有什么建议吗?