This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:EEPROM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211227/tps25750-eeprom

器件型号:TPS25750

大家好、

tps25750D 能够使用 i2cw 命令写入其他从器件。 是否可以使用 TPS25750从器件接口将新的固件文件写入 EEPROM? 基本上让处理器通过 tps25750将固件写入 EEPROM?

我从其他线程了解到、 不支持使用 TPS25750对 EEPROM 进行编程、如果是、那么是否可以至少从 EEPROM 读取?

目的是在那里存储一些额外的识别信息、也许在地址空间的末尾存储几个字节。 由于 TPS25750会在开始读取所有 EEPROM、是否可以作为用户从该 EEPROM 读取?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能使用 TPS25750刷写 EEPROM 是正确的。 在应用程序 GUI 中配置二进制文件时、您可以使用寄存器0x6 (客户用户)为 Word 1的位0:32和 Word 2的位32:64输入任何值。 在启动 TPS25750并从 EEPROM 加载配置之后、您可以读取寄存器0x6、该寄存器将存储您在应用 GUI 中输入的其他标识信息。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    当您说无法使用 TPS25750刷写 EEPROM 时、是因为存在基本的限制、还是某人只需要编写软件以通过 TPS 将正确的消息转发给 EEPROM? 这在 我看来是非常可行的一些软件工作,所以想知道我是否错过了一些东西.  

    谢谢。

    埃里克城堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Eric。 您可以使用 I2C 主设备通过4CC 命令'I2Cw'写入 EEPROM。 您可以使用'I2Cr'命令确认写入成功。 TPS25750技术参考手册中对此进行了详细介绍。

    您认为此功能不受支持、需要编写脚本。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢、Conner!  

    如果/当我成功做到这一点时、我会尝试在这里发布任何有用的备注(除非有人比我更讨厌它)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我会将此主题标记为已解决、但请随时使用您提出的任何有用注释重新打开。

    此致、

    C·吉莱特