This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:Ripk、Rramp、Duty 之间的关系

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220041/lm5170-q1-relation-among-ripk-rramp-duty

器件型号:LM5170-Q1

您能给我一些关于 LM5170-Q1的建议吗?  

如附件文件所示、系统显示 IPK 可能受斜坡和占空比的影响。 但计算器不会在达到%时更改升压/降压模式占空比。 更新斜坡选择。
1.告诉我斜坡选择和引导/降压模式占空比之间的关系。
2.如果用户将 IPK 电阻(Ripk)更新为双倍,系统可以支持400W 输出,但 Ripk 和(斜坡,占空比)之间没有任何信息。 您能告诉我这关系吗?

e2e.ti.com/.../LM5170DESIGN_2D00_CALC_08FF_with-questions_09FF_.xlsx

此致、
Nagata 公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata。

    通过选择 Rramp、您应该始终满足数据表中的 eq.14

    如果满足等式14、峰值电流限制将不会随占空比变化。

    我们将更新计算器以满足  eq.14。

    此致、

    冯志