This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:适用于40Hz 频率的 LED 驱动器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219674/tps61165-suitable-led-driver-for-40-hz-frequency

器件型号:TPS61165

您好!

我需要一个合适的350 mA 驱动器来以40Hz 的频率驱动8个 LED (LED/2V)。 请向我推荐一个合适的 LED 驱动器。 主要控制参数是 PWM (40Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 电流是否也应该是 PWM 波? 您能否也提供 Vin?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流可能是 PWM。 但是、我们只需要以40Hz 的频率切换 LED (用于 spcl 用途)。

    电源电压为12V。不过、我们可以根据需要对其进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有合适的器件可以支持40Hz PWM 频率。

    Br

    帕特里克