This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821:BUF16821 HTSSOP-28编程插座

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219973/buf16821-buf16821-htssop-28-programming-socket

器件型号:BUF16821

尊敬的:先生


我们是第三方编程器制造商。
目前正在评估和开发 BUF16821 HTSSOP-28编程软件。
参考数据表、PowerPAD (必须连接到 GNDA 和 GNDD)。
编程时、PowerPAD 是否必须强制接地?
可能无法连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、PowerPAD 必须连接到 GNDA 和 GNDD。 必须将 GNDA 和 GNDD 连接在一起。

    Br

    帕特里克