This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:具有2V VCSEL 的应用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216781/lm3644-application-with-2v-vcsel

器件型号:LM3644

您好!

我想使用 LM3644 来选通 VCSEL、其典型值为600mA。 在这种情况下、VCSEL 的 Vf = 2V。  

LM3644是否适合在 Vf 低于2.3V 的情况下驱动 LED/VCSEL?

2.此 IC 支持的最低 Vf 是什么?

我发现 LM3644仅当输出电压降至2.3V 以下时才会切换至短路保护模式并以200mA 的方式进行驱动、但当输出电压降至 Vled + VHR 以下时(在本例中约为2.2V)、IC 会切换到升压模式。

VCSEL 将在占空比4/66 (开/关)下重复驱动4ms。

提前感谢您、
翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    虽然我不熟悉 VCSEL、但我认为您需要恒流驱动器来驱动 VCSEL、如 LED。 对吧?

    如果是这种情况、那么您的输入电压范围是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。

    您是对的、我需要恒流驱动器。 我想通过600mA 驱动 VCSEL、那么 Vf 在1.8V 至2V 的范围内(取决于 VCSEL 的温度)。

    Br、
    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    明白了。 那么您的输入电压范围是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    对不起,我以前忽视了。

    我们很可能会使用3V 或3.3V 的电源。

    Br、
    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    那么降压 LED 驱动器可能最适合您的情况。 目前、我们没有此类低输入电压降压 LED 驱动器。

    此外、我将检查 LM3644是否可以在此应用中以导通模式工作。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我也喜欢 LM3644的其他功能。 TX 中断和 NTC 监控在我的项目中也很有用。  

    因此、如果可能、我将使用 LM3644。

    Br、
    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    我懂了。 我将查看 LM3644。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您有任何更新吗?

    关于我选择3-3.3V 的输入电压、我有一个问题。

    我选择它以更大限度地降低功率损耗、因为在导通模式下、Vin 和 Vled 之间的差异将在 IC 上下降。 因此随着 Vin 的升高、功率损耗会增加。 如果您有更好的解决方案来尽可能降低功率损耗(即使是不同的 IC)、我乐于助人。

    谢谢!
    翁德拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    还没有。 我今天不在办公室。 我明天会检查一下。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您有任何更新吗?  

    提前感谢您、

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    更高的 Vin 是否可以帮助解决该问题(或至少降低切换到 短路保护模式的可能性)?  具体来说、我们正在考虑4.2V。  

    Br、
    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    很抱歉耽误你的时间。

    我认为在您的案例中应该可以使用 LM3644。 但当器件在导通模式下工作时、您应该高度注意电流源上的热条件和功率损耗。

    我们已经测试了 LM3644、以便在 IR = 3V 时驱动单个 VIN-LED (VF =大约1.6V)、并且可以在 IR 导通模式下输出600mA 电流。 输出不会降至2.3V 以下、因为器件将在导通模式下工作。  

    在这种情况下、VIN = 3V 将优于4.2V、因为它将降低电流源上的功率损耗。

    此致、

    周老师