This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:支持 USB 2.0

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219796/tps25750-usb-2-0-support

器件型号:TPS25750

尊敬的团队:

使用 TPS25750 或 TPS65987D 时、是否需要外部控制器来完全支持 USB 2.0数据传输?

清楚地说、客户需要 USB PD 3.0来为手机、平板电脑、闪存驱动器供电(PD 是一项要求)、并且还需要支持 USB 2.0数据传输以支持 USB MTP 和 Apple IAP。

如果需要外部控制器、我们是否有集成度更高的解决方案?

非常感谢、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    无需外部控制器即可支持 USB 2.0。 您可以将数据线路直接连接到接收此数据的任何器件。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon!