请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 尊敬的团队:
使用 TPS25750 或 TPS65987D 时、是否需要外部控制器来完全支持 USB 2.0数据传输?
清楚地说、客户需要 USB PD 3.0来为手机、平板电脑、闪存驱动器供电(PD 是一项要求)、并且还需要支持 USB 2.0数据传输以支持 USB MTP 和 Apple IAP。
如果需要外部控制器、我们是否有集成度更高的解决方案?
非常感谢、
丹尼尔