This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:次级控制

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5023, UCC28634, UCC28610, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219606/ucc28634-secondary-controll

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28610、UCC28740 、LM5023、 UCC28600

您好!

我们已经将具有初级侧控制的电路用于 USB 电源。 现在、我们希望升级到适当的高功率 USB 电力输送协议、但 PD IC 要求反激式转换器通过次级反馈控制。 这是 PD IC 的一个典型应用、它需要二次反馈。 (https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202252030_Shenzhen-Fuman-Elec-IPT2601_C190620.pdf)

是否可以将 UCC28634与二级光耦合器反馈配合使用?

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 UCC28634的查询。

    UCC2863x 是 PSR 控制器、因此如果您想要使用基于光耦合器的反馈、则需要使用我们的 SSR 控制器之一。

    我建议首先查看 UCC28600、然后再查看 LM5023和 UCC28740。  UCC28610也是理想之选。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的快速响应。

    我知道 UCC28634是一种 PSR 控制器、但是从内部结构来看、我不明白为什么它也不能用作 SSR。 我的意思是、它在开关周期对输出电压进行一次采样、可以从偏置绕组(PSR 方式)或光耦反馈(SSR 方式)获取此信息。 我唯一看到的问题是、它还在栅极打开期间对 Vin 信息进行采样。 当对 Vin 采样时、如果 IC 进行采样7.5V、即输出电压反馈基准、它会如何反应? 我看到它可能触发线路 UV 故障、但我找不到它触发的基准电压 Vac (min)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    启动时的最小交流输入电压为80V、低于该电压则被视为输入 UV 故障。 数据表的第52页提到了这一点。

    因此导通期间的电压将为 Vdrv-Vin*K2 Vf

    70V AC rms 输入(VSENSE -控制器关闭时为8.5V-9V)                                                       140VAC rms 输入(VSENSE 时为6V)

    因此、您可能需要通过将输入电压增加到接近80V 来检查、此时 VSENSE 上的相应电压。  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我们会考虑您的建议。 也感谢您的 SSR IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    谢谢你的答复。  

    此致、

    哈里什