This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.5V AA 至6V 升压转换器设计

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61033, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219776/1-5v-aa-to-6v-boost-converter-design

主题中讨论的其他器件:TPS61089、TPS61088 、TPS61033

您好

我正在寻找一个具有升压转换器  

输入电压:  1.5V

输出电压:  6V、1A (连接到电机驱动器 IC 的 VM)

由于它是 AA 电池供电设备、 我们希望将静态电流保持在较低的水平。

我在工作台上看到、但找不到合适的升压转换器。

请查看是否存在任何经过验证的设计。

提前感谢

此致

苏拉马尼岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramani:

    感谢您使用 e2e。

    您可以选择 TPS61089或 TPS61088、但这两个器件都无法支持 VIN < 2.7V、因此您需要添加一个额外的预偏置电路、以便使器件在 VIN = 1.5V 时可以正常工作、您可以将此应用手册作为参考。  

    www.ti.com/.../slvaf89.pdf

    但这些器件的 IQ 有点大、我不确定您能否接受它... 或者、如果您可以接受5V 输出电压而不是6V、则还可以选择 TPS61033、Iq 会更小、但始终需要预偏置电路。

    此致、

    内森