This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:输出压降

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218746/tps652510-voltage-drop-at-output

器件型号:TPS652510

上次我在使用12V 输入的全部三个输出(分别为5V、9.6V 和3.3V)时、当我加载9.6V 时、我面临9.6V 的压降。 这次我断开了通道2的输出侧、如图所示。 但现在、当我加载它时、5V 和3.3V 都会降低。 5V 变为4V、3.3V 变为2.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    感谢您的联系! 我会检查并返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    我检查了您的原始问题。 从最初的问题来看、Buck1和 Buck3将不会显示 Drop、Buck2显示 Drop、但在您更改补偿值后、它可以工作并变得稳定。 您能告诉我们您这次做了哪些更改吗?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于最初通道2不稳定性、我已决定取消安装通道2的所有输出侧元件(反馈电路、补偿电路等)、但要保留通道2的输入、因为该输入需要为内部 LDO 供电。 现在、当我加载通道1和通道3时、电压会下降。  

    通道1 - 5V 变为3.9V

    通道3 - 3.3V 变为2.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    在移除通道2外部组件之前、通道1和通道3是否会显示压降? 我检查了一下、正如您在原主题中提到的、在添加负载时通道1和3不会显示压降?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在移除通道2外部组件之前、通道1和通道3是否会显示压降?  -否

    我检查了一下、正如您在原主题中提到的、在添加负载时通道1和3不会显示压降? -在改变前馈电容器和补偿电阻器后,三个输出工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    从理论上讲、Buck2不会对 Buck1和 Buck3输出电压产生影响。 如果您不更改外部组件值、它不应显示差异。 当您不使用 Buck2时、您能否再次确认 EN2已被拉至低电平?

    BTW、由于上次3个输出均正常工作、请问您 这次为什么断开 BUCK2的输出侧?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题在正确下拉降压转换器2的使能引脚后得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    很高兴知道问题已经解决。 如果您有任何进一步的疑虑、请告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否知道降压转换器1和 buck3上的使能2依赖关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    三个降压稳压器独立工作。 但是、如果不需要 Buck2、则强烈要求将 EN2拉至低电平。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚